器件型号:BQ27750
尊敬的 TI 专家:
我遇到 有关 BQ27750的问题,详情如下:
1;I 设计具有 BQ27750的电池组、电池组电压为4.0V。
2;测量 SCL 引脚 和 GND 之间的电阻为150Ω,Ω 无法与 BQ studio 通信,在 PACK。上的正常值为250K
3;、然后我要 通过 PCM,测量 SCL 引脚和 GND 之间的电阻、以便断开电芯。
4;、但 断开 电芯,时 测量 PCM 上 SCL 引脚和 GND 之间的电阻,I 发现电阻变为250K,重新连接电芯,CAN 与 BQ Studio。通信
您能不能:一下
1: SCL 引脚和 GND 之间的电阻 为何正常,我只是断开并重新连接电池。
2;导致 SCL 和 GND 之间电阻 变为 to150Ω Ω 的原因