This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:SCL 和 GND 之间的电阻在 BQ27750左右异常

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707843/bq27750-resistance-between-scl-and-gnd-is-abnormal-about-bq27750

器件型号:BQ27750

尊敬的 TI 专家:

我遇到 有关 BQ27750的问题,详情如下:

1;I 设计具有 BQ27750的电池组、电池组电压为4.0V。

2;测量 SCL 引脚 和 GND 之间的电阻为150Ω,Ω 无法与 BQ studio 通信,在 PACK。上的正常值为250K

3;、然后我要  通过 PCM,测量 SCL 引脚和 GND 之间的电阻、以便断开电芯。

4;、但 断开  电芯,时 测量 PCM 上 SCL 引脚和 GND 之间的电阻,I 发现电阻变为250K,重新连接电芯,CAN 与 BQ Studio。通信

您能不能:一下

1:  SCL 引脚和 GND 之间的电阻 为何正常,我只是断开并重新连接电池。

 2;导致  SCL 和 GND 之间电阻 变为 to150Ω Ω 的原因 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    您是否有您可以分享的电池组原理图? 连接和断开电池时、是否反复出现 SCL 150欧姆接地短路?

    SCL 被保持在低音量、如时钟拉伸、但需要更多地了解您的条件、以弄清如果确实是时钟拉伸、为什么测量仪表会将时钟拉伸如此长。 可能是监测计未正确加电/初始化。

    您看到这种情况发生在多少个电池组中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    谢谢

    原理图如下所示

    该项目现在是 MP。 我们制造了50万台 PC、其中6台 PC 有此问题。总出货量为2kK/Y。此问题为紧急。

    在电池组测试站上发现此问题,我们将电池连接到 PCM 、然后转至 电池组测试站。、但 当我连接并断开电池时、此问题无法重复出现。

    您能否帮助确认什么会导致时钟拉伸?  或者、您能给我提供有关 SCL 引脚?的详细信息块吗

    我们担心电池组组装到终端设备 会出现此问题,因此这将是 个严重的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    当监测计正在执行数据闪存更新时、会发生时钟拉伸。 这不是一个永久性条件。 为什么原理图中有二极管 D1? 当器件处于此状态时、PBI 引脚测量的电压是多少? 如果您在此故障状态下向器件施加充电电压、器件会恢复吗?
    谢谢
    Onyx