LP298550DBVR 是一款5引脚稳压器 IC
引脚1 -电源电压(我们在此提供7.2V 电压)
引脚2 -接地
引脚3–开/关(如果引脚3为“高电平”(3.2伏)。 引脚5提供5伏输出、而引脚5提供0伏)
该引脚由经过测试并确定的微控制器控制。
引脚4–旁路(用于降低噪声)
引脚5 稳压输出电压(稳压输出电压不受开/关引脚(引脚3)控制、默认输出5V 电压)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hermt、
感谢您的澄清、因此当存在7.2V 输入电压时、尽管开/关引脚接地、但您会看到5V 输出电压。 您的开/关引脚通过微控制器进行控制、因此在开/关引脚上是否有一个连接到 GND 的下拉电阻器、以确保当微控制器在存在输入电压的情况下不启用 LP2985器件时引脚的状态为0V?
如 LP2985数据表第7.4.2节"关断模式"中所述、开/关引脚不应悬空。 如果开/关引脚悬空、器件可能会损坏(控制开/关引脚的微控制器在存在输入电压时不驱动开/关引脚(高阻态))。
您能否确认开/关引脚在连接到您的微控制器时的端接?
此外、您是否在所有 LP2985器件上都看到了这种行为?