This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:稳压输出电压(稳压输出电压不受开/关引脚(引脚3)控制、它提供默认的5伏输出

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707983/lp2985-regulated-output-voltage-regulated-output-voltage-is-not-controlled-by-on-off-pin-pin3-and-it-is-giving-default-5-volt-output

器件型号:LP2985

LP298550DBVR 是一款5引脚稳压器 IC

       引脚1 -电源电压(我们在此提供7.2V 电压)

       引脚2 -接地

        引脚3–开/关(如果引脚3为“高电平”(3.2伏)。 引脚5提供5伏输出、而引脚5提供0伏)

             该引脚由经过测试并确定的微控制器控制。

       引脚4–旁路(用于降低噪声)

       引脚5  稳压输出电压(稳压输出电压不受开/关引脚(引脚3)控制、默认输出5V 电压)。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemant、您好!
    我了解到、虽然您不控制开/关引脚、但引脚3上有5V 电压、我的理解是否正确?
    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar、

    感谢您的尝试。

    在本例中、如果我们关闭引脚3、那么它也会提供5V 输出。

    引脚3–开/关(如果引脚3为“高电平”(3.2伏)。 引脚5提供5伏输出、而引脚5提供0伏)

    我不确定是否有任何设计问题?

    此致、

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermt、

    感谢您的澄清、因此当存在7.2V 输入电压时、尽管开/关引脚接地、但您会看到5V 输出电压。 您的开/关引脚通过微控制器进行控制、因此在开/关引脚上是否有一个连接到 GND 的下拉电阻器、以确保当微控制器在存在输入电压的情况下不启用 LP2985器件时引脚的状态为0V?

    如 LP2985数据表第7.4.2节"关断模式"中所述、开/关引脚不应悬空。 如果开/关引脚悬空、器件可能会损坏(控制开/关引脚的微控制器在存在输入电压时不驱动开/关引脚(高阻态))。

    您能否确认开/关引脚在连接到您的微控制器时的端接?

    此外、您是否在所有 LP2985器件上都看到了这种行为?