请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 LM27762稳压器将+5V 转换为+3.3V 和-3.3V。 我使用 WebBench 来设计电路。 PCB 板的布局。 我删除了芯片下方的焊盘、散热焊盘未接地。
现在芯片不工作、+VOUT 为1.5V、-VOUT 为1.2V。 问题是什么? 我看到 LM27762手册中说、散热焊盘必须接地。 但我认为这只是对芯片冷却的问题、不应对电压转换产生任何影响。 我是对的吗?
我们将感谢您的任何帮助。 非常感谢。