This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动问题

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705844/ucc28780-start-up-problem

器件型号:UCC28780

大家好、我在设计中尝试使用 UCC28780、但遇到启动问题时遇到困难。 这是 VDD 和 REF 波、 RUN 和 PWML 引脚、没有任何信号。 有人能告诉我原因吗? 非常感谢。

谢谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供您的原理图供我们审核? 您能否探测 RUN 引脚以查看其迹线的外观?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Hong。  连接原理图和 RUN 引脚的探头迹线。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_4512.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将示波器触发器设置为运行以检查运行是否完全升高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、我之前已经这么做过、没有看到任何东西。 我想重新检查所有 的 circut 和器件参数、看看是否出现了问题。 如果您有任何建议,请告诉我。再次感谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认设计中的 Q2正确? 是 P 沟道还是 N 沟道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 N 通道 MOS、模型为 BSS126H6327XTSA2。 抱歉、我使用了错误的符号误导您。