请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 大家好、我在设计中尝试使用 UCC28780、但遇到启动问题时遇到困难。 这是 VDD 和 REF 波、 RUN 和 PWML 引脚、没有任何信号。 有人能告诉我原因吗? 非常感谢。
谢谢、
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复、Hong。 连接原理图和 RUN 引脚的探头迹线。