请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750
您好、TI 团队、
我计划使用 BQ27750对18650进行电池监控、现在我对原理图有一些疑问。
[问题]
1.我在单板上集成了 TPS61072 5V 升压芯片和 BQ27750。 原理图中的 BAT_PWR (BQ27750 IC 中的 PACK+)是 TPS61072 IC 的输入还是 VCC_BAT (Cell BAT+)是 TPS61072 IC 的输入? 原理图如下、哪种设计更合理、或者您有更好的建议。
2.如果 VCC_BAT 是 TPS61072 IC 的输入、BQ27750原理图中的 PACK+PACK-应该怎么办?
提前感谢您。
丁