This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:BQ27750 TPS61072原理图

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705044/bq27750-bq27750-tps61072-schematic

器件型号:BQ27750

您好、TI 团队、


我计划使用 BQ27750对18650进行电池监控、现在我对原理图有一些疑问。

[问题]  
1.我在单板上集成了 TPS61072 5V 升压芯片和 BQ27750。   原理图中的 BAT_PWR (BQ27750 IC 中的 PACK+)是 TPS61072 IC 的输入还是 VCC_BAT (Cell BAT+)是 TPS61072 IC 的输入? 原理图如下、哪种设计更合理、或者您有更好的建议。
2.如果 VCC_BAT 是 TPS61072 IC 的输入、BQ27750原理图中的 PACK+PACK-应该怎么办?

3.  如果方便,请帮助检查原理图是否有任何缺陷。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 专家将为您提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    1) 1)如果您将其连接到 VCC_BAT、则5V 电源输出将始终处于活动状态、但电流不会流过传感器、并且它将成为未加电的负载。 这会导致电量监测计出现问题、因为电池将耗尽电流、从而导致产生错误的 DOD。 建议将其连接到 BAT_PWR。

    2) 2) PACK+/PACK-是系统负载的输入以及充电器的连接位置。 在图中、BAT_PWR 是 PACK+。 您的电池组-是 R12的左侧(不应接地)

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric Vos:

    非常感谢您的回答、我已经理解的第一个问题将会采纳您的建议。

    第二个问题、忘记解释、我不需要为电池充电。 因此,我认为如果 TPS61072 IC 作为负载连接到 Pack +-(LOAD +-)的两侧,PACK-(LOAD)应接地。 我的理解是否有任何错误?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、它不应与 IC 具有相同的接地。 如果电流感应电阻器位于同一接地端、则会使其短路。 电池组-应连接到负载的接地端、而不应与 IC 的接地端相同。 请参阅 EVM 参考原理图。
    谢谢
    Onyx