请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQSTUDIO 主题中讨论的其他器件:EV2400、
CONFIG 最新的 EV2400、BQ34110EVM (上月购买):
摘要:在此设置上、如果不修改硬件、则不能用于多节配置。
bqstudio 稳压 器和显示菜单说明在查看报告时不可见、重启 I2C 通信后无法正常工作、必须从 USB 重新插入 EV2400、然后重新启动 bq studio、然后再次"正常工作"。
-缺少帮助符号说明、大量寄存器更少信息...
bqstudio 挂起并重新启动后:
全屏: