This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:不稳定性 BqStudio 1.3.54.1

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705676/bqstudio-instability-bqstudio-1-3-54-1

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:EV2400

CONFIG 最新的 EV2400、BQ34110EVM (上月购买):

摘要:在此设置上、如果不修改硬件、则不能用于多节配置。

bqstudio 稳压 器和显示菜单说明在查看报告时不可见、重启 I2C 通信后无法正常工作、必须从 USB 重新插入 EV2400、然后重新启动 bq studio、然后再次"正常工作"。

-缺少帮助符号说明、大量寄存器更少信息...

bqstudio 挂起并重新启动后:

全屏:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ_2D00_studio_2D00_after_2D00_restart.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    如果您使用 TI.com 上的 bqStudio 的最新版本、则应解决有时出现在顶部的额外插件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该是:),失去信任,只需在 GPC 周期中检查 EDV0就会再进行一次。
    请检查:
    e2e.ti.com/.../705651
    e2e.ti.com/.../699671

    遗憾的是、现在没有时间尝试、已经花了3周时间、几乎没有任何有用的结果和有用的支持

    让我们看看是否有机会获得黄金文件(另一个问题)、否则它只是时间上的松动
    也许我们丢失了一些文档、但如果它与 bq studio 版本标记类似、则毫无疑问。
    技术参考手册不足以实现成功的多节配置。

    更新了:检查了建议的版本、与多节电池的 EDV0设置行为相同-故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    我将在明天上午(美国时间)在实验室中研究您看到的问题。 我希望能够很快作出答复。
    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    应该是:)你知道我们明天应该来这里,但谁知道呢?
    请访问 :e2e.ti.com/.../705651
    不幸的是、现在没有时间尝试、已经花了3周时间、几乎没有任何有用的结果

    让我们看看是否有机会获得黄金文件(另一个问题)、否则它只是时间上的松动
    e2e.ti.com/.../705678
    我没有监督过任何事情

    是否有关于如何对8S 配置的 LiFePo4执行 GPC 周期的说明? 也就是说、重要的是、我们刚刚发现温度波动不是那么严重、但发现 CC 负载有很大影响、指导您是否有用于 LiFePO4 GPC 校准的分步式控制? 假设放电特性仅用于建模? 整个 GPC 都是黑暗的一面...

    我相信这些技术的开发人员很清楚这一点、但说真不好就解释了。
    我们正在观看视频、但它提出了更多问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的垫

    Mat、另一个补充、我观察到、我已经检查过您的测试版本构建3、看起来我是为了 bq34x100而打捆、最终它通过校准、但是在更改串联电池后、它显示了26V 10秒、然后返回到 CCA 3、6V (我认为这也是软件的错误)您应该与正在开发 bq studio 以实施向导的软件人员交谈、一旦本主题不重要、术语解释也会丢失、这种软件会降低什么。、 我想、一旦它有300Mb 安装文件、它应该已经涵盖了很多信息、而不仅仅是读取/writig I2C/可视化/保存寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matt,在开始实验之前,请检查以下内容: www.youtube.com/watch
    :)希望我们能更成功
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、
    由于我们在此主题(e2e.ti.com/.../702691)中处理此问题、我将关闭此主题。 一旦您能够尝试我发送的更新的 gg 文件、请告诉我。
    谢谢、
    Matt