This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:输入 ESR 电阻器的用途?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707515/lm5165-purpose-of-input-esr-resistor

器件型号:LM5165

您好!  

LM5165 EVM 的输入 ESR 电阻与1uF 电容器串联4.7欧姆、另一个1uF 电容器并联。   

我想知道该输入 ESR 的用途是什么? 以及是否可以将其移除或替换为0欧姆跳线?  

我假设它是为了最大程度地减小浪涌电流、因此可以在对功能几乎没有影响的情况下消除浪涌电流。  我认为这样做将有助于解决我一直遇到的一些发射问题、因为这将增加我的开关频率(300kHz)下的有效电容。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 R1的用途是在电源与转换器输入之间有一条长电缆(电感)时抑制输入电压。
    您可以尝试在其中放置一个0欧姆电阻器、但要确保输入不超过器件的绝对最大值

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的反馈。 我在该电路的输入电源和接地线路上还有其他组件、这些组件将用于对电源进行一些预调节(以及一个用于限制转换器输入的钳位)。 我将移除电阻器、看看它是否会改善我的结果。

    谢谢、