请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 您好!
LM5165 EVM 的输入 ESR 电阻与1uF 电容器串联4.7欧姆、另一个1uF 电容器并联。
我想知道该输入 ESR 的用途是什么? 以及是否可以将其移除或替换为0欧姆跳线?
我假设它是为了最大程度地减小浪涌电流、因此可以在对功能几乎没有影响的情况下消除浪涌电流。 我认为这样做将有助于解决我一直遇到的一些发射问题、因为这将增加我的开关频率(300kHz)下的有效电容。