This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:具有较高输入电压的双路输出稳压器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS780, TPS7A39, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707849/tps780-dual-output-regulator-with-higher-input-voltage

器件型号:TPS780
主题中讨论的其他器件: TPS7A39TPS709

你好!

我正在尝试使用 MSP430查找一个低功耗线性稳压器、该稳压器在有源/睡眠模式下具有用于开关输出电压(3、3V 或2、2V)的双输出。 TPS780看起来非常好、但它的最大输入电压为5、5V、我可能需要9V 或12V 的电池。 (我不希望使用额外的稳压器来降低至5V。)

它们是否有适合此应用的替代模块?  

提前感谢!

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    感谢您的请求。
    遗憾的是、我们没有任何具有更宽输入范围的器件、可以通过双路输出支持高达12V 的电压。 最接近的是 TPS7A39、它支持高达+/-33V 的电压、但是一款+/-轨器件。 这意味着没有单芯片解决方案。

    但是、如果您可以使用双芯片解决方案、我建议使用 TPS709、因为它支持高达30V 的电压。

    此致、
    Wilson