Other Parts Discussed in Thread: TPS780, TPS7A39, TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS780 主题中讨论的其他器件: TPS7A39、 TPS709
你好!
我正在尝试使用 MSP430查找一个低功耗线性稳压器、该稳压器在有源/睡眠模式下具有用于开关输出电压(3、3V 或2、2V)的双输出。 TPS780看起来非常好、但它的最大输入电压为5、5V、我可能需要9V 或12V 的电池。 (我不希望使用额外的稳压器来降低至5V。)
它们是否有适合此应用的替代模块?
提前感谢!
此致、
Thibult