请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 工具/软件:Linux
你好
我们使用的是 bq27441电量监测计(Yocto Linux OS)
使用 sysfs 接口读取温度时、我们看到的值范围为~350至~450。
我们应该如何将这些值转换为腹腔度?
在数据表中、它显示该值为0.1K -这与我们正在读取的值没有任何意义。
请提供协助。
谢谢、
Tamar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你好
我们使用的是 bq27441电量监测计(Yocto Linux OS)
使用 sysfs 接口读取温度时、我们看到的值范围为~350至~450。
我们应该如何将这些值转换为腹腔度?
在数据表中、它显示该值为0.1K -这与我们正在读取的值没有任何意义。
请提供协助。
谢谢、
Tamar