This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27441-G1:温度等效

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707832/linux-bq27441-g1-temperature-isse

器件型号:BQ27441-G1

工具/软件:Linux

你好

我们使用的是 bq27441电量监测计(Yocto Linux OS)

使用 sysfs 接口读取温度时、我们看到的值范围为~350至~450。

我们应该如何将这些值转换为腹腔度?

在数据表中、它显示该值为0.1K -这与我们正在读取的值没有任何意义。

请提供协助。

谢谢、

Tamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamar、

    您是否正在读取2个字节0x02和0x03? OpConfig [temps]位设置为什么?

    温度():0x02和0x03
    此读取和写入字函数返回温度的无符号整数值、单位为0.1°K
    电量监测计测量。 如果 OpConfig [temps]位= 0 (默认值)、读取命令将返回
    内部温度传感器值和写入命令将被忽略。 如果 OpConfig [temps]位= 1、则 A
    WRITE 命令用于设置监测计算所需的温度、而 READ 命令返回
    之前写入的温度。