请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130A 主题中讨论的其他器件:TPS62135
您好!
案例1:PVIN =高电平、EN =高电平->低电平->高电平
案例2:EN =高电平、PVIN =高电平->低电平->高电平
在运行期间、上述情况1和2的 PVIN 和 EN 之间的序列是否存在任何问题?
没有顺序和时间限制对我的客户是好的。
此致、
Furuya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Glaser-San
因此、对于客户的案例、请再次确认 案例 1和2是否可接受或否
案例1:PVIN =高电平、EN =高电平->低电平->高电平
案例2:EN =高电平、PVIN =高电平->低电平->高电平
情况1是 PVIN 是高稳定的、因此如果 EN 高电平状态电压与 PVIN 相同、我认为应该可以接受。
但对于 CASE2、EN 处于高稳定状态、因此当 PVIN 处于低电平(0V)时、EN 和 PVIN 之间的电压差大于 Vin+0.3V。 因此它超出了绝对最大规格。
对吧?
此致、
Furuya