This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:PVIN 和 EN 是否存在序列限制?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706447/tps62130a-any-sequence-limitation-for-pvin-and-en

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TPS62135

您好!

案例1:PVIN =高电平、EN =高电平->低电平->高电平

案例2:EN =高电平、PVIN =高电平->低电平->高电平

在运行期间、上述情况1和2的 PVIN 和 EN 之间的序列是否存在任何问题?

没有顺序和时间限制对我的客户是好的。

此致、

Furuya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya-San、

    是、根据绝对最大值表、EN 不能高于 Vin。

    此外、我们还有较新、较小的 TPS62135/6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glaser-San、

    根据数据表、引脚电压范围指定为 VIN+0.3。 我认为这意味着 EN 引脚可以接受 Vin + 0.3。
    所以我无法理解为什么你提到 EN 不能高于 Vin。
    您是否可以在数据表中显示任何其他证据、说明 EN 无法高于 VIN?

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以比输入电压高0.3V 并且在技术规格范围内。 在实际设计中、这几乎与 Vin 相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glaser-San

    因此、对于客户的案例、请再次确认  案例 1和2是否可接受或否

    案例1:PVIN =高电平、EN =高电平->低电平->高电平

    案例2:EN =高电平、PVIN =高电平->低电平->高电平

    情况1是 PVIN 是高稳定的、因此如果 EN 高电平状态电压与 PVIN 相同、我认为应该可以接受。

    但对于 CASE2、EN 处于高稳定状态、因此当 PVIN 处于低电平(0V)时、EN 和 PVIN 之间的电压差大于 Vin+0.3V。 因此它超出了绝对最大规格。

    对吧?

    此致、

    Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Furuya-San、

    我认为 D/S 中 EN 引脚电压的限制非常明确 不清楚的是什么是"高"和"低"。 这些电压电平对应于什么电压电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glaser-San、

    我确认了 PVIN 和 EN 的电压电平。

    ・PVIN=7.5V (典型值)
    ・EN =1.8V (典型值)

    在这种情况下、我认为 Case1应该没有问题。 但在 CASE2中、当 PVIN 为低电平(GND 电平)时、EN 1.8V 违反 Vin+0.3V。 因此不接受 CASE2。 对吧?

    此致、
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。