This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:电池供电时读取电池电压时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706403/bq25896-problem-with-reading-battery-voltage-while-on-battery

器件型号:BQ25896

我实现了 BQ25896作为充电器和电力线、适用于某种移动跟踪器件。 根据电源线、所有功能都正常工作、但存在奇怪的注册表问题。

我想在电池运行期间读取电池电压。 我将 REG02位6和7设置为1、以打开 ADC 和1s 读数。

当我在 VBUS 连接到外部电源适配器时读取 REG05时、一切都正常。

但是、当我断开 VBUS 并使用电池工作时、寄存器只显示所有的零位、这实际上不是真的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、

    在仅电池模式下、ADC 仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置(REG03位1:3)时工作。  如果您将 MINSYS 电压更改为其最低设置= 3.0V、则 ADC 的工作电压低至 VBAT=3.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 这解决了我的问题。 默认值为3.5,电池放电后,如果低于该值,它将突然停止工作;-)