请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 我实现了 BQ25896作为充电器和电力线、适用于某种移动跟踪器件。 根据电源线、所有功能都正常工作、但存在奇怪的注册表问题。
我想在电池运行期间读取电池电压。 我将 REG02位6和7设置为1、以打开 ADC 和1s 读数。
当我在 VBUS 连接到外部电源适配器时读取 REG05时、一切都正常。
但是、当我断开 VBUS 并使用电池工作时、寄存器只显示所有的零位、这实际上不是真的。