This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:TLC5958 LED 驱动器

Guru**** 2606055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706438/tlc5958-tlc5958-led-driver

器件型号:TLC5958

您好!

我开始使用 TLC5958 LED 驱动器 IC。 我已连接 IC OUT 引脚上的 LED 并通过 GPIO 引脚控制 IC、但在 OUT 引脚上未获得所需的输出。 我已经在示波器上检查了波形,波形的一切看起来都很完美。 但不会在 TLC5958的引脚上获得任何东西。 我还尝试 从 Sout 引脚读取函数寄存器数据,但没有获得除之外的默认数据。 我陷入了这种状况。

请向我提供上述问题的解决方案。  

谢谢  

此致  

Jaswant Maurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaswant、

    在这里、我附加了使用 GPIO 的 TLC59581示例代码:

    e2e.ti.com/.../6746.TLC59581-Sample-Code.zip

    请参阅代码、并告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我已经使用您提供的代码测试了 IC、但在 TLC5958的引脚上没有任何东西。 我创建了 TLC5958的测试电路。 您能不能验证一下、如果可以的话、我会连接 测试电路的半导体器件。

    我使用5 个 GPIO 引脚(用于 LAT、SCLK、 SIN、GCLK 和 SOUT 引脚 )来驱动 LED 驱动器。 并使用函数寄存器的默认配置。  

    发送 GS 数据后、我还在读取 SOUT 引脚上的数据。 但在 Sout 引脚上没有任何东西。

    如果您认为我在这里遗漏了一些东西、请告诉我。

    此致。

    Jaswant  

    e2e.ti.com/.../PDF1.1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我仍在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jaswant、

    很抱歉耽误你的时间。

    电路没有问题。

    SCLK 上升沿将数据移位至芯片移位电阻器、而 Sout 应看到相同的日期移出。

    您是否会检查您的 SIN/SCLK/LAT/GCLK 的波形?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth