您好!
我开始使用 TLC5958 LED 驱动器 IC。 我已连接 IC OUT 引脚上的 LED 并通过 GPIO 引脚控制 IC、但在 OUT 引脚上未获得所需的输出。 我已经在示波器上检查了波形,波形的一切看起来都很完美。 但不会在 TLC5958的引脚上获得任何东西。 我还尝试 从 Sout 引脚读取函数寄存器数据,但没有获得除之外的默认数据。 我陷入了这种状况。
请向我提供上述问题的解决方案。
谢谢
此致
Jaswant Maurya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我开始使用 TLC5958 LED 驱动器 IC。 我已连接 IC OUT 引脚上的 LED 并通过 GPIO 引脚控制 IC、但在 OUT 引脚上未获得所需的输出。 我已经在示波器上检查了波形,波形的一切看起来都很完美。 但不会在 TLC5958的引脚上获得任何东西。 我还尝试 从 Sout 引脚读取函数寄存器数据,但没有获得除之外的默认数据。 我陷入了这种状况。
请向我提供上述问题的解决方案。
谢谢
此致
Jaswant Maurya
大家好、Jaswant、
在这里、我附加了使用 GPIO 的 TLC59581示例代码:
e2e.ti.com/.../6746.TLC59581-Sample-Code.zip
请参阅代码、并告诉我这是否能解决您的问题。
谢谢。
此致、
Kenneth
肯尼思、您好!
我已经使用您提供的代码测试了 IC、但在 TLC5958的引脚上没有任何东西。 我创建了 TLC5958的测试电路。 您能不能验证一下、如果可以的话、我会连接 测试电路的半导体器件。
我使用5 个 GPIO 引脚(用于 LAT、SCLK、 SIN、GCLK 和 SOUT 引脚 )来驱动 LED 驱动器。 并使用函数寄存器的默认配置。
发送 GS 数据后、我还在读取 SOUT 引脚上的数据。 但在 Sout 引脚上没有任何东西。
如果您认为我在这里遗漏了一些东西、请告诉我。
此致。
Jaswant