Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ24040、
尊敬的 TI 支持:
我叫 Joaquim Martinez、我要为1800mAh 锂聚合物电池设计一个电池充电器。
为此、我将使用 QI BQ51013B 和 BQ24040、我所需的充电电流为800mA。 问题是我无法达到800mA、电流始终为 arounf 350-400mA、甚至禁用通信电流限制将 QI EN2设置为"1"。 根据这两个数据表的组件描述符、我的设置和值为:
BQ51013B:
线圈:Vishay iwas -3827EC-50 (LS:10.7uH 且 L = 15.7uH aprox)
C1 (串联电容器):103nF/16V。 125KHz 匹配。
C2 (并联电容器):2.47nF/16V。 匹配1MHz。
Ccomm_x = 22nF/25V
Cboot_x = 10nF/25V
CLAMP X = 470nF/16V
EN1 = 0、EN2 = 1 (直接连接到 REG 输出和外部5V)
带有10k 电阻器的 TS_CTRL 引脚连接至 GND。
Rfod = 196R
ROS = 20K
R1 = 82R ->电流限制1.1A、Imax = 942mA
C4 (Cout)= 10uF/16V
C3 (Crect)= 10uF+4.7uF/25V
BQ24040:
R_ISET = 680R ->充电电流达到790mA
R_PRETERM = 2K
我已经做了几个测试、无法增大充电电流。 我的测试基于两种情况:
1.整个系统:Qi +充电器+电池
2. Qi +可变负载设备(无电池且充电器隔离)。
在方案1中、恒定电流阶段的电流限制为350-400mA、BQ51013B 的输出电压为5.07V。 在方案2中、当我通过动态负载设备增大负载电流时、当我达到400mA 时、Vout 开始下降到4.5、4、3.5等、以增加电流电荷。
我尝试重新计算 C1和 C2以使其匹配为100KHz、但问题是相同的。
由于我确信用于设置电流限制和两个 IC 运行的电阻器良好、EN2正常、因此我怀疑线圈是否匹配所有连接到线圈的电容器的 C1和 C2值以及最大直流电压。 我的疑问是:
1.根据线圈数据表、它的工作功率可高达10W。 这与数据表中推荐的线圈的功率相同(iwas -4832FF-50)。 我的线圈尺寸是否适合实现800mA 电流? 我认为是的、因为在 BQ51013B 数据表中、它们是较小的线圈。
2.匹配的值是否正确? 我是否必须计算100KHz 或125KHz 的值?
3.如何影响我使用的 C CLAMP 以及 C1和 C2的直流额定电压(16V)? 这是问题吗? 可以解释我的问题吗?
最后、Cout 和 Crect 值对于实现800mA 有多重要?
请、有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢。
Joaquim。