This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B & Amp;1800mAh Lipo 电池1A 电流充电的 BQ24040设置

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705566/bq51013b-bq51013b-bq24040-setup-for-1a-current-charge-for-1800mah-lipo-battery

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ24040

尊敬的 TI 支持:  

我叫 Joaquim Martinez、我要为1800mAh 锂聚合物电池设计一个电池充电器。  

为此、我将使用 QI BQ51013B 和 BQ24040、我所需的充电电流为800mA。 问题是我无法达到800mA、电流始终为 arounf 350-400mA、甚至禁用通信电流限制将 QI EN2设置为"1"。 根据这两个数据表的组件描述符、我的设置和值为:

BQ51013B:

线圈:Vishay iwas -3827EC-50 (LS:10.7uH 且 L = 15.7uH aprox)

C1 (串联电容器):103nF/16V。 125KHz 匹配。

C2 (并联电容器):2.47nF/16V。 匹配1MHz。

Ccomm_x = 22nF/25V

Cboot_x = 10nF/25V

CLAMP X = 470nF/16V

EN1 = 0、EN2 = 1 (直接连接到 REG 输出和外部5V)

带有10k 电阻器的 TS_CTRL 引脚连接至 GND。

Rfod = 196R

ROS = 20K

R1 = 82R ->电流限制1.1A、Imax = 942mA

C4 (Cout)= 10uF/16V

C3 (Crect)= 10uF+4.7uF/25V

BQ24040:

R_ISET = 680R ->充电电流达到790mA

R_PRETERM = 2K

我已经做了几个测试、无法增大充电电流。 我的测试基于两种情况:

1.整个系统:Qi +充电器+电池  

2. Qi +可变负载设备(无电池且充电器隔离)。

在方案1中、恒定电流阶段的电流限制为350-400mA、BQ51013B 的输出电压为5.07V。 在方案2中、当我通过动态负载设备增大负载电流时、当我达到400mA 时、Vout 开始下降到4.5、4、3.5等、以增加电流电荷。  

我尝试重新计算 C1和 C2以使其匹配为100KHz、但问题是相同的。

由于我确信用于设置电流限制和两个 IC 运行的电阻器良好、EN2正常、因此我怀疑线圈是否匹配所有连接到线圈的电容器的 C1和 C2值以及最大直流电压。 我的疑问是:

1.根据线圈数据表、它的工作功率可高达10W。 这与数据表中推荐的线圈的功率相同(iwas -4832FF-50)。 我的线圈尺寸是否适合实现800mA 电流? 我认为是的、因为在 BQ51013B 数据表中、它们是较小的线圈。

2.匹配的值是否正确? 我是否必须计算100KHz 或125KHz 的值?

3.如何影响我使用的 C CLAMP 以及 C1和 C2的直流额定电压(16V)? 这是问题吗? 可以解释我的问题吗?  

最后、Cout 和 Crect 值对于实现800mA 有多重要?

请、有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

Joaquim。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim
    需要检查的几件事:
    1) 在 bq51013B 上查看 RECT 引脚处的电压、在方案2中、RECT 电压是否会随着输出电压的降低而跟踪输出电压? 您还应该看到通信数据包的速率是否发生变化、正常情况下每250ms 一次、快速情况下为30mS?
    2) FOD 未校准,可能会导致问题,增加裕度--增加 RFOD 和减少 RILIM,要尝试的值为10和260。 ILIMI 将保持不变、报告的 FOD 功率将增加。
    3) 如果 RX 到 TX 通信是一个问题、请尝试将 COMM 电容增加到47nF
    4) 在方案2中、当输出电压降低时、TX 输入电流在增大以尝试和支持负载还是平缓?

    您能告诉我您使用的 TX 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    在查看您的评论后、我执行了更多测试、最后我发现了问题、这是 USB 电缆... 我更换了具有另一根 USB 电缆的发送器、我的接收器开始充电至800mA。 由于两个发送器都支持1A 电荷、我更换了电缆、工作正常!

    我假设前一根电缆是 USB 2.0、后一根是3.0、因为这条电缆没有识别功能。

    非常感谢你的帮助。

    Joaquim。