This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:改善电池使用并调节电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707692/tps63020-improve-battery-usage-and-regulate-voltage

器件型号:TPS63020

您好!

我的模块需要大约3.8V 的电压。 由于它的大电流消耗(有时)高达1.8安、因此它会使电池掉电。 我的电池是锂聚合物电池、工作电压范围为4.0V 至3.5V。 我计划使用 TPS63020提供3.8V 电压、无论电池压降还是高于3.8V。 是我对 TPS63020的理解和操作正确。 如果有更好的模块、或者模块有误、请告诉我。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi 您好!

    您的理解是正确的。 TPS63020是一款可稳定输出电压的降压/升压转换器。
    如果 Vin>Vout、则降压模式处于活动状态且<Vout the device will go into a boost mode to keep the required output voltage. 为

    此致、
    Julian