Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好!
我的模块需要大约3.8V 的电压。 由于它的大电流消耗(有时)高达1.8安、因此它会使电池掉电。 我的电池是锂聚合物电池、工作电压范围为4.0V 至3.5V。 我计划使用 TPS63020提供3.8V 电压、无论电池压降还是高于3.8V。 是我对 TPS63020的理解和操作正确。 如果有更好的模块、或者模块有误、请告诉我。
此致、
Prudhvi Sagar