This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:闪存模式设置的寄存器读数

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707123/lm36010-register-reading-for-flash-mode-set-up

器件型号:LM36010

您好:

我想帮助客户检查几个问题。

1.如果闪存模式设置:1.5A 持续1.6秒、->实际闪存时序:1秒、需要重新启动、而 LED 重新打开

读取标志寄存器:(0x05):0x05 位0/位2变为1的含义是什么?  

2.如果位3 =1 I 热电流回缩(TSB)标志、这意味着电路是 OTP 还是 OCP?

按如下方式更新原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    对于该器件而言、1.5A 的持续时间很长。 您需要检查器件上的散热情况。 您的应用中的结温过高、那么您会看到热关断标志。 器件进入保护状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss:

    谢谢! 因此、对客户的建议是这样的

    1.减少当前或时间段

    2.是否有关于布局的建议? (增大 LED (D1)的形状会有所帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    有关布局示例、请参阅数据表。 减少电流时间、而更多的铜会非常有用。 发生这种情况时、请建议客户监控温度。
    此致
    肖恩