请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36010 您好:
我想帮助客户检查几个问题。
1.如果闪存模式设置:1.5A 持续1.6秒、->实际闪存时序:1秒、需要重新启动、而 LED 重新打开
读取标志寄存器:(0x05):0x05 位0/位2变为1的含义是什么?
2.如果位3 =1 I 热电流回缩(TSB)标志、这意味着电路是 OTP 还是 OCP?
按如下方式更新原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想帮助客户检查几个问题。
1.如果闪存模式设置:1.5A 持续1.6秒、->实际闪存时序:1秒、需要重新启动、而 LED 重新打开
读取标志寄存器:(0x05):0x05 位0/位2变为1的含义是什么?
2.如果位3 =1 I 热电流回缩(TSB)标志、这意味着电路是 OTP 还是 OCP?
按如下方式更新原理图