This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060输出纹波电压问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707064/tps43060-tps43060-output-ripple-voltage-issue

器件型号:TPS43060

尊敬的所有人:

我将使用 TPS43060生成50V 输出电压。

输出电压看起来不像您在波形中看到的那样平滑。

您对此有什么理想之处吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在最高或50V 电压轨上、该纹波非常小、小于0.3%、而大多数应用规格要求1%的纹波。

    无论如何、这与您的 PCB 布局有关、该布局不会形成理想的滤波器。 当您可以接近理想的正弦波纹波形时、您应该按顺序放置输出电容器并强制电流一个接一个地流过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是纹波也很小、但我们看到一些通过输出电压传导到 LAN 的传导噪声。

    纹波电压可通过快速傅里叶变换传输到频域。

    频谱分布在开关 Fsw、双频、三频等上

    另一方面、我们如何减少标记区域的振铃?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    失真的波形意味着您的输出滤波器布局应得到改进。 但是、要滤除如此小的纹波、您可以尝试使用铁氧体磁珠来避免广泛的布局变化。