Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、
我的客户正在使用4S Duracell CR17345电池(ChemID 0703)评估 BQ35100EVM、但遇到 SOH 突然从接近100%下降到0%的问题。 我怀疑端接电压错误、但它远低于其电池电压。 它们在遵循 slua904指南的情况下以 SOH 模式运行。 是否有什么想法会导致这种情况? 请参阅下面的 bqStudio 屏幕截图:
谢谢、
Antonio