This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SOH 突然下降至0%

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707193/bq35100-sudden-soh-drop-to-0

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我的客户正在使用4S Duracell CR17345电池(ChemID 0703)评估 BQ35100EVM、但遇到 SOH 突然从接近100%下降到0%的问题。 我怀疑端接电压错误、但它远低于其电池电压。 它们在遵循 slua904指南的情况下以 SOH 模式运行。 是否有什么想法会导致这种情况? 请参阅下面的 bqStudio 屏幕截图:

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    除了执行电压比较检查外、监测计还考虑温度和负载。

    根据图像、[最大负载]= 1000mA、电压= 11400mV。 在11400mV 时、根据 ID 703、大约相当于40%。 在40%时、ID 703的电阻约为3k+。 使用此电阻和[maxload]、我可以得到3V (1a*3 Ω)的潜在 IR 压降。 因此、11.4V-3V = 8.4V、非常接近终止电压。 这些数字不是精确的、但可以给出我们为什么会崩溃到0的一般概念。  

    如果这不能澄清、请告诉我。  

    谢谢、

    Eric Vos