This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:压降

Guru**** 2605165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706350/bq27421-g1-voltage-drop

器件型号:BQ27421-G1

我的客户正在使用 BQ25601RTWR 和 BQ27421YZFR-G1A 开发产品。

如果仅使用 BQ25601RTWR、即使在3.5V 电池电压下、系统也会正常运行。

然而、当 BQ25601RTWR 和 BQ27421YZFR 一起使用时、SYS 电压下降大约0.1V。

这会导致从属 AP 不断复位的问题。

由于工作时间的差异、客户希望消除即使使用电量监测计、电池电压也会降至 SYS 电压的现象。

如有必要、可以更换 IC。

是否有可单独推荐的解决方案或 IC?

系统复位时的 BAT_OUT 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已指派了一些人来看看。