Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 我正在尝试设计一个 LM3409HV 电路、以实现低至100mA 的线性 IADJ 运行。
根据数学原理、24kOhm 电阻、470pF Coff 和330uH 电感应在800KHz 范围内产生我想要的结果(在很大程度上取决于效率)。
我有一个具有这些值的生产板设置通道。 我移除了我们当前使用的输出电容器。 我们使用 ZXMP10A18KTC、并且我已填充 Rsense = 0.22欧姆。
我从该扩展表中得出了这些值:
| 输入电压 | 57.5. | 电压 | ||||||||
| ILED | 1.053 | 放大器 | ||||||||
| DeltI | 0.05 | 放大器 | ||||||||
| 效率 | 0.9. | |||||||||
| COFF | 4.7E-10. | 法拉 | ||||||||
| Vo | 10. | 15. | 20. | 25 | 30 | 35. | 40 | 45. | 50 | 54 |
| 很好 | 15545.6 | 20995.62 | 24452.94 | 25920.64 | 25399.69 | 22890.51. | 18393.3 | 11908.16. | 3435.17. | -4774.45 |
| TOFF | 1.01E-06 | 8.88E-07 | 7.67E-07 | 6.46E-07 | 5.25E-07 | 4.05E-07 | 2.84E-07 | 1.63E-07 | 4.23E-08 | -5.4E-08 |
| fsw | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |
| Lind (μ H) | 201.6908 | 266.3043. | 306.7633. | 323.0676 | 315.2174 | 283.2126 | 227.0531 | 146.7391 | 42.27053. | -58.6957 |
| IL (最大值) | 1.078 | 放大器 | ||||||||
| Rsense | 0.230056 | 电阻 | ||||||||
| 选取数值并推导实际值 | ||||||||||
| Resense | 0.22. | 电阻 | ||||||||
| 很好 | 24000 | 电阻 | ||||||||
| 指示 | 330 | 嗯 | ||||||||
| eff (猜) | 0.6. | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91. | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| TOFF | 1.56E-06 | 1.01E-06 | 7.53E-07 | 5.98E-07 | 4.96E-07 | 4.24E-07 | 3.7E-07 | 3.29E-07 | 2.95E-07 | 2.73E-07 |
| fsw | 456128.4. | 655907.3 | 784895.4 | 836176.6 | 833535.1 | 780537.5 | 658483.4 | 482301.9 | 253722.3. | 41881.15. |
| DeltaI | 0.047179 | 0.046123 | 0.045618 | 0.045323 | 0.045128 | 0.044991 | 0.044889 | 0.044809 | 0.044746 | 0.044704 |
但是、当我运行这些值时、行为与预测不符。 还有一种奇怪的行为、我不理解。
下面是 LM3409HV 的 PMOS 栅极信号图片:
这是330 μ H 电感器的输入:
您可以看到栅极正在充电、然后关闭。 从而使 Ton 变化很大。 这会导致该部件以两倍的频率运行、消耗大量能量为栅极充电、然后实际上不会达到一半的时间。
我知道噪声会导致这种情况。 还有什么原因会导致这种情况、以及如何控制这种行为并使器件生成更可预测的输出?
提前感谢。