This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 的奇怪行为

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707543/lm3409hv-strange-behavior-of-lm3409hv

器件型号:LM3409HV

我正在尝试设计一个 LM3409HV 电路、以实现低至100mA 的线性 IADJ 运行。

根据数学原理、24kOhm 电阻、470pF Coff 和330uH 电感应在800KHz 范围内产生我想要的结果(在很大程度上取决于效率)。

我有一个具有这些值的生产板设置通道。 我移除了我们当前使用的输出电容器。 我们使用 ZXMP10A18KTC、并且我已填充 Rsense = 0.22欧姆。

我从该扩展表中得出了这些值:

输入电压 57.5. 电压
ILED 1.053 放大器
DeltI 0.05 放大器
效率 0.9.
COFF 4.7E-10. 法拉
Vo 10. 15. 20. 25 30 35. 40 45. 50 54
很好 15545.6 20995.62 24452.94 25920.64 25399.69 22890.51. 18393.3 11908.16. 3435.17. -4774.45
TOFF 1.01E-06 8.88E-07 7.67E-07 6.46E-07 5.25E-07 4.05E-07 2.84E-07 1.63E-07 4.23E-08 -5.4E-08
fsw 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000 800000
Lind (μ H) 201.6908 266.3043. 306.7633. 323.0676 315.2174 283.2126 227.0531 146.7391 42.27053. -58.6957
IL (最大值) 1.078 放大器
Rsense 0.230056 电阻
选取数值并推导实际值
Resense 0.22. 电阻
很好 24000 电阻
指示 330
eff (猜) 0.6. 0.78 0.85 0.87 0.89 0.91. 0.92 0.93 0.94 0.95
TOFF 1.56E-06 1.01E-06 7.53E-07 5.98E-07 4.96E-07 4.24E-07 3.7E-07 3.29E-07 2.95E-07 2.73E-07
fsw 456128.4. 655907.3 784895.4 836176.6 833535.1 780537.5 658483.4 482301.9 253722.3. 41881.15.
DeltaI 0.047179 0.046123 0.045618 0.045323 0.045128 0.044991 0.044889 0.044809 0.044746 0.044704

但是、当我运行这些值时、行为与预测不符。 还有一种奇怪的行为、我不理解。

下面是 LM3409HV 的 PMOS 栅极信号图片:

这是330 μ H 电感器的输入:

您可以看到栅极正在充电、然后关闭。 从而使 Ton 变化很大。 这会导致该部件以两倍的频率运行、消耗大量能量为栅极充电、然后实际上不会达到一半的时间。

我知道噪声会导致这种情况。 还有什么原因会导致这种情况、以及如何控制这种行为并使器件生成更可预测的输出?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您的纹波电流是否非常低?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Irwin。

    我只是在阅读文档、当我收到您的帖子通知时、我恰好在阅读本部分。 我走得对了...

    我尝试将纹波电流保持在非常低的水平。 突然、这是有道理的。 对于0.22 Ω 的感应电阻器、我必须将纹波电流保持在110mA 以上、以避免出现这种情况。 但我需要低至100mA 的线性行为、这两个特性会相互矛盾。

    要获得1A 的平均电流、我需要一个较低的感应电阻器、要将 CCM 行为降至所需的100mA、我需要一个较高的感应电阻器。

    我必须用这种知识重新制作我的展板、看看我能得到什么。