Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2376-H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2378、 TPS2376-H团队、
我的客户正在使用 LM5073 (具有辅助支持的100V 以太网供电 PD 接口)器件、该器件现已停产。 我们是否有引脚兼容的替代产品?
如果不是、是否有需要更改 PCB 设计的建议替代方案?
谢谢
Viktorija