This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5073的替代产品(现已停产)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2376-H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707495/alternative-to-lm5073-that-is-now-obsolete

主题中讨论的其他器件:TPS2378TPS2376-H

团队、  

我的客户正在使用 LM5073 (具有辅助支持的100V 以太网供电 PD 接口)器件、该器件现已停产。 我们是否有引脚兼容的替代产品?  

如果不是、是否有需要更改 PCB 设计的建议替代方案?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    LM5073是批准.at 标准之前的非标准 PD。 如果您的设计需要符合2类标准、我建议您使用 TPS2378。 如果是1型、则 TPS2376-H 是与 LM5073功能相似的器件。