TI 团队、
我观察 bq40z50-R1的一个特性、需要解决该问题。 我目前正在使用2LVL 故障输入来检测次级保护器(bq771612)故障。 我希望保险丝驱动器保持在次级保护器故障上、即使保险丝熔断机制短路的电池组被向下拉至 次级保护器恢复电压以下也是如此。 我们已经看到一些异常、这些异常会导致保险丝熔断机制部分故障、这可能是由于保险丝熔断 FET 不足所致、我们希望通过测试来保证、改变 FET 将解决问题。
在我的调查中、我发现、如果电池电压下降到低于 COV 恢复约50mV、保险丝熔断驱动器将释放。 我认为这可能是2LVL 永久性故障/保险丝熔断事件的异常、但我发现、如果我继续将电池电压驱动到 SOV 阈值以上、我将获得相同的复位。
虽然两个永久性故障事件都记录在数据位寄存器中、但我对保险丝驱动器为什么会消失感到困惑。
有什么建议吗?
George Mortimer