This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:永久故障/保险丝熔断事件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707165/bq40z50-r1-permanent-failure-fuse-blow-events

器件型号:BQ40Z50-R1

TI 团队、

我观察 bq40z50-R1的一个特性、需要解决该问题。  我目前正在使用2LVL 故障输入来检测次级保护器(bq771612)故障。  我希望保险丝驱动器保持在次级保护器故障上、即使保险丝熔断机制短路的电池组被向下拉至 次级保护器恢复电压以下也是如此。  我们已经看到一些异常、这些异常会导致保险丝熔断机制部分故障、这可能是由于保险丝熔断 FET 不足所致、我们希望通过测试来保证、改变 FET 将解决问题。

在我的调查中、我发现、如果电池电压下降到低于 COV 恢复约50mV、保险丝熔断驱动器将释放。  我认为这可能是2LVL 永久性故障/保险丝熔断事件的异常、但我发现、如果我继续将电池电压驱动到 SOV 阈值以上、我将获得相同的复位。

虽然两个永久性故障事件都记录在数据位寄存器中、但我对保险丝驱动器为什么会消失感到困惑。

有什么建议吗?

George Mortimer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    当电池组电压低于 COV 恢复电压50mV 或高于 SOV 电压时、您是否表示保险丝变为高电平? 我不能跟你走了,你能不能告诉我你的2lvl 旅行和保险丝旅行的时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    不、我说的是、当次级保护器触发时、保险丝驱动会跳闸、但当电池电压降至 COV 恢复电压以上50mV 时、保险丝驱动会释放。

    参数如下:

    COV=3850mV

    次级保护器=3900mV

    SOV=4100mV

    2LVL 处于激活状态、因此当保险丝由次级保护器驱动时、PF 被置位

    仿真电池组电压会增加、直至次级保护器触发并向保险丝熔断器件提供驱动。  PF 被指示且2LVL 标志被置位。  当堆叠电压降至3550mV 左右时、PF 标志保持置位、但保险丝驱动再次变为低电平。

    这是保险丝事件的正常情况吗?  我注意到、我可以继续增加堆栈电压、直到 SOV 被设定、但是当堆栈电压下降时、熔丝驱动仍然返回到3550mV 的低电平状态。  我曾认为、即使在条件恢复后、保险丝事件永久性故障也会使保险丝驱动器保持开启状态。  我知道 PF 标志保持置位、但我认为保险丝驱动也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    是的、这就是 FW 的工作方式。 它实际上有一个定时器(最小熔丝熔断超时)、直到它将熔丝引脚保持在高电平。 此后、FW 将会将其释放。 仍然、一旦设置了 PF、除非将其清除、否则 FET 不会开启。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这确实回答了我的初始问题、但它确实带来了后续问题:如果我激活了2LVL、次级保护器启动的保险丝熔断是否会传播并通过 BMS 标记永久性故障保险丝熔断来增强?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果在 PF 中设置了2lvl、监测计将监测保险丝引脚、并在保险丝变为高电平时使其熔断。 然后、FW 将在2lvl 计时器到期后设置 PF。 但是、只有当熔丝引脚处于高电平并且在大于延迟的一段时间内有一个超过熔丝阈值的电流时、一个熔丝 PF 才会被监测计识别。