Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 尊敬的专家:
在使用 webench 工具进行设计时、我有一些问题。
1.我想设计一个42V 到12V 输出@20A 的解决方案,但 webench 设计人员失败了。
webench 设计人员使用 RDS_ON 感应会导致此电流限制问题。 我能否使用外部 Rsense 设计我的系统?
2. LM5145的最大软启动时间是多少? 我想使用200ms 的软启动进行设计。
感谢您的支持!
本