This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:电流限制和软启动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707249/lm5145-current-limit-and-soft-start

器件型号:LM5145

尊敬的专家:

在使用 webench 工具进行设计时、我有一些问题。

1.我想设计一个42V 到12V 输出@20A 的解决方案,但 webench 设计人员失败了。

webench 设计人员使用 RDS_ON 感应会导致此电流限制问题。 我能否使用外部 Rsense 设计我的系统?  

2. LM5145的最大软启动时间是多少? 我想使用200ms 的软启动进行设计。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我将此问题告诉应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果违反了所安装的参数之一、Webench 将无法提供解决方案。  对于高电流设计、这通常是温度问题、而不是电流限制。  是的、您可以使用数据表中详述的 Rsense 直接响应您的答案。  尝试让 Webench 为您提供解决方案、尝试为您的设计减小 Tamb.  如果这不起作用、您可以尝试将最大输入电压降低一点。  

    或者、您也可以下载下面发布的计算器电子表格。

    关于 SS、请增大软启动电容以提供所需的 SS 时间。

    希望这对您有所帮助?

    David。