This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:输出电压问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707294/lm5145-output-voltage-issue

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM10011

尊敬的 TI 团队:

在数据表第49页中、它描述了如何为 DSP 内核电压电源获得0.9V~1.1V 电压。

我想知道 LM5145是否能够获得更宽的输出电压、例如使用 LM10011时为1V~30V?假设输入为48V。

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该设计所需的输出电流是多少? 检查设计的一种方法是在产品页面上输入 webench 仿真器
    www.ti.com/.../LM5145

    谢谢、希望这能有所帮助
    -Arief