Other Parts Discussed in Thread: LM10011, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 主题中讨论的其他器件:LM10011、
尊敬的 TI 团队:
在数据表第49页中、它描述了如何为 DSP 内核电压电源获得0.9V~1.1V 电压。
我想知道 LM5145是否能够获得更宽的输出电压、例如使用 LM10011时为1V~30V?假设输入为48V。
请提供建议。
谢谢。