请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQ34110、 BQ76PL536A、 BQ76PL455A大家好、
我想 串联66节铅酸(SLA)电池。 每个电池为12V、9AH (SIGMASTEK SP12-9HR 电池- 12伏9 AH F2端子)。 因此总电压约为800V
您能否帮助我为 我的应用选择最佳保护、监控和专用路径配置支持充电状态(SOC)?
如果必须串联多个 IC、我没有任何问题、但我的应用的最佳选择是什么?
非常感谢!