This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于66节电池的 IC 选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706150/ic-selection-for-66-series-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ34110BQ76PL536ABQ76PL455A

大家好、

我想  串联66节铅酸(SLA)电池每个电池为12V、9AH (SIGMASTEK SP12-9HR 电池- 12伏9 AH F2端子)。  因此总电压约为800V  

您能否帮助我为      我的应用选择最佳保护、监控和专用路径配置支持充电状态(SOC)?  

 

如果必须串联多个 IC、我没有任何问题、但我的应用的最佳选择是什么?

 

 

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haider、
    铅酸的2个器件选项为 bq34z100和 bq34110。 它们仅是测量仪表。
    每个 IC 可用于监控多节电池、最高可达到允许的分压器分压比或可进行调节。 需要将通信合并、并连接到分立式保护系统。 当然、您可以为每个电池使用一个 IC 来了解每个 IC 的电压。 堆叠时效率低下、因为每种器件都需要电流测量来进行监测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 是的、正如您所说的、这将是不起作用的灵魂。 如果我串联使用锂离子电池,是否推荐使用?
    假设我将使用3.3V 或6V 锂离子、并将其串联以达到350V、我可以使用哪种 IC 进行电池监控和保护? 它应该是多个串联的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haider、
    在较大的系统中、锂离子电池堆叠很常见。 bq76PL536A 或 bq76PL455A 等器件可堆叠以监控高电压系统。 在这些系统中、电流监控和保护是专门针对系统设计的。 请查看产品页面上的信息。 www.ti.com/battery 上的一般信息也可能令人感兴趣。