This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:OUT1~4引脚是否需要将2.2nF 电容连接到 GND 以实现 ESD?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706811/lp8860-q1-is-out1-4-pin-need-a-2-2nf-cap-connect-to-gnd-for-esd

器件型号:LP8860-Q1

大家好:


作为标题、客户希望在输出1~输出4上为 ESD 添加一个2.2nF 电容。 这是需要的吗?


如果是、建议的上限值范围是多少? 以及需要多少额定电压?(基于 Vboost 的电压为48V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了实现 ESD 保护、建议使用2.2nF 或4.7nF 的电阻器和5.6欧姆的电阻器。 有关电阻器和电容器连接、请参阅随附的图片。

    此致、

    祥豪