请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 大家好:
作为标题、客户希望在输出1~输出4上为 ESD 添加一个2.2nF 电容。 这是需要的吗?
如果是、建议的上限值范围是多少? 以及需要多少额定电压?(基于 Vboost 的电压为48V)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
作为标题、客户希望在输出1~输出4上为 ESD 添加一个2.2nF 电容。 这是需要的吗?
如果是、建议的上限值范围是多少? 以及需要多少额定电压?(基于 Vboost 的电压为48V)