请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 你(们)好
我们的客户询问我们在无负载的开关操作下的静态电流是多少。
在以下条件下、您是否有任何数据?
(1) Vi = 8V、Vo = 16V
(2) Vi = 13.2V、Vo = 30V
我提到以下问题。 文章中提到、当 Vo=24V 时、电流将超过5mA。 我可以将此值用于此条件吗?
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们的客户询问我们在无负载的开关操作下的静态电流是多少。
在以下条件下、您是否有任何数据?
(1) Vi = 8V、Vo = 16V
(2) Vi = 13.2V、Vo = 30V
我提到以下问题。 文章中提到、当 Vo=24V 时、电流将超过5mA。 我可以将此值用于此条件吗?
此致、
本志本