This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:静态电流

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707336/tps55340-quiescent-current

器件型号:TPS55340

你(们)好

我们的客户询问我们在无负载的开关操作下的静态电流是多少。
在以下条件下、您是否有任何数据?
(1) Vi = 8V、Vo = 16V
(2) Vi = 13.2V、Vo = 30V

我提到以下问题。 文章中提到、当 Vo=24V 时、电流将超过5mA。 我可以将此值用于此条件吗?

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/672847?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS55340%E3%80%80Quiescent

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji -San:

    是的、它仍然在5mA 范围内。