Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 主题中讨论的其他器件: BQ33100
大家好、
我的客户想要实现一个电路、在该电路中、他们必须对大约5F 的超级电容器进行充电和监控。 到目前为止、他们测试了 BQ24640的 EVM 和配套的 BQ33100。 他们对该解决方案不是很满意、因为与附近的降压转换器一起、系统会受到高 EMC 的影响。
您对不同的方法或与此相关的 p/n 是否有任何建议? 具体而言、我的客户的电源为24V 至12V @5A、该电压连接到超级电容器、需要进行监控。 根据您的经验、您是否还可以建议一个与假设的电池充电器相结合的降压转换器?
提前感谢、
Adrian